结果:找到"单片机 温度计 零妖 OSHWHUB",相关内容1000条
- 【机械设计】轴类零件设计不合理
- 如下图所示,该图为了表达画了一个简单的示意结构,中间是一轴类零件,连接在两个零件的中间。图中的轴类零件设计成两小中间大的形状,这样零件加工时需要二次装夹,加工复杂、尺寸不好保证。可以在不影响功能的情况下设计成一端大一端小的形状,这样的形状加工更简单。当然,并不是所有设计成两端小中间大的轴都不合理,实际上大部分有两个轴承位的结构都有这样的特征。
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 非标机械设计 机械加工 轴类零件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 10:41:00
- 电子产品方案开发
- 深圳方案公司专业承接单片机程序开发,电路设计,可以根据客户要求订制产品,欢迎咨询!刘工
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机 电路设计 发帖人:lycc520 发帖时间:2022-10-13 09:41:00
- 关于数字温度仪设计的疑惑
- 数字温度仪设计原理图及pcb.rar不知道我的原理图和pcb有无改进的地方,孩子快哭了,求求各位好心人救救俺
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数字 温度 设计 发帖人:Markmiao4 发帖时间:2021-05-11 19:43:00
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 额温枪OPA2378运放替代
- 3peak零漂移运放,替代OPA2378。TP5591:LowNOise,1.8V,3,3MHz,PRIO,ZeroDriftOp-amps。TP5591-TP5592-TP5594.pdfhttps://so.szlcsc.com/global.html?k=OPA2378
- 所属专栏: 器件替换 标签: OPA2378 零漂移 额温枪 发帖人:紫金东郦 发帖时间:2020-03-23 15:41:00
- 基于单片机的数字温度计设计
- 最近做了一个小玩具,使用51单片机做了一个小温度计。在这里将制作过程分享出来,供初学者参考。立创的在线画板工具真香,B站的在线视频剪辑工具真香。大致思路:https://www.yuque.com/lingyao/porpa4/tip7vr源代码在OSHWHUB附件中。B站视频:https://www.bilibili.com/video/av83460315OSHWHUB:https://oshwhub.com/7a745fc8/ji-yu-dan-pian-ji-di-shuo-zi-wen-du-ji-she-ji
- 所属专栏: 开源设计 标签: 单片机 温度计 零妖 OSHWHUB 发帖人:0零妖1 发帖时间:2020-01-17 14:05:00
- 基于STC89C52单片机的智能家居的设计
- 【摘要】本系统采用STC89C52单片机作为主控核心,搭配三杯风风速传感器、红外对管、PM2.5传感器、温湿度传感器等模块,设计了一款智能家居系统。通过温湿度传感器对室内环境的舒适度(包括温度和湿度)进行实时监测,与人为预先设定好的阈值进行比较,动态地调节加湿器的开关及空调的温度。同时,通过三杯风风速传感器定时捕获室外风速的信息,若风速超过一定阈值,系统驱动电机,关闭窗户,从而避免外界尘土或者刮风下雨等恶劣气候影响室内环境。此外,为了更好的适应抵抗力较差的老人和婴儿,本系统添加了对室内空气的监测。通过PM2.5传感器定时检查室内空气的质量,并根据PM2.5浓度的高低,自动化地驱动空气净化器的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:25:00
- 基于51单片机的智能水温控制系统的设计
- 摘要:习近平主席说过,2020年我们应全面进入小康社会,21世纪以来,我国的第三产业迅速发展。但随着社会的进步和科技的发展,人民对物质和精神文明的需求不断增加,尤其是生活水平和生活质量的要求越来越高,甚至直接影响着社会工业生产的发展,而水温控制系统早已成为我们生活的不可或缺的一部分,水温控制技术产业在我们日常生活中应用的范围极广。水温控制系统以智能化数字管理为主,设计出的系统能够准确显示当前温度,能根据要求调整水温,设置高温预警线,具有高温报警,定时加热等基本功能。当智能水温控制系统采集到的水温度低于标准值时,自动控制加热源对水进行加热,反之当采集到的水温高于标准值或等于标准值时,结束加热。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:20:00
- STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
- 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
- 51单片机+DHT11+1602显示屏控制四个继电器
- 开源分享一个51小制作项目1基于51单片机温湿度的检测及控制的设计在以下这儿帖子中我会贴出源码原理图pcb以及设计文档,以及整个系统的介绍。福利包含的所有元器件清单也会贴出并且均可在立创商城购买~~!!!简单介绍这个作品的整个系统。1.本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;2.AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;3.四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;4.LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;5.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机 DHT11 1602 温湿度控制 发帖人:小魔王养的猪 发帖时间:2018-11-16 23:32:00
返回